请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD4E001 您好!
我们在 新设计中使用 TPD4E001、并遇到边际故障: 15块电路板中有2块电路板发生故障。
我们仅以100Mbps 运行。 这是电容问题吗? 我们应该使用不同的器件吗?
下面是原理图片段:

以下是示波器照片(工作第一个、不工作第二个):


非常感谢您的帮助。 Keith
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.