This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:以太网问题

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000441/tpd4e001-issue-with-ethernet

器件型号:TPD4E001

您好!  

我们在 新设计中使用 TPD4E001、并遇到边际故障: 15块电路板中有2块电路板发生故障。  

我们仅以100Mbps 运行。  这是电容问题吗?  我们应该使用不同的器件吗?

下面是原理图片段:

以下是示波器照片(工作第一个、不工作第二个):

非常感谢您的帮助。  Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    TPD4E001的线路电容为1.5pF、足以维持100Mbps 信号。 此器件的-3dB 插入损耗应约为2GHz。  

    从 ESD 原理图的角度来看、一切看起来都很好。 可能会出现布局问题、从而导致某种类型的电路板寄生电容。  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们发现器件存在焊接问题。

    更换后、所有电路板上的一切工作正常。

    非常感谢您的帮助、Keith