请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IS 您好!
在我的客户设计中、VDD 上电90–110ms 后、RSET_N 保持低电平。
在本例中、T1 (NOM)是200ms 还是195us?
T1 (MAX)是多少? (他们希望知道其主机的确切等待时间。) 
此致、
希拉诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在我的客户设计中、VDD 上电90–110ms 后、RSET_N 保持低电平。
在本例中、T1 (NOM)是200ms 还是195us?
T1 (MAX)是多少? (他们希望知道其主机的确切等待时间。) 
此致、
希拉诺