This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:有关 T1的问题

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001024/dp83867is-questions-about-t1

器件型号:DP83867IS

您好!

在我的客户设计中、VDD 上电90–110ms 后、RSET_N 保持低电平。
在本例中、T1 (NOM)是200ms 还是195us?
T1 (MAX)是多少? (他们希望知道其主机的确切等待时间。)

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    由于您讨论的是上电序列、T1 (NOM)将为200ms、这是第7.6节(上电时序)中的时序规格。 没有 T1 (MAX)。 只要您的系统中的 T1至少为200ms、它就应该是好的。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    我看、非常感谢!

    此致、
    希拉诺