Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146, TUSB1064
主题中讨论的其他器件:TUSB1146、
您好!
我在 Type-C DisplayPort 设计中同时使用 TUSB1064和 TUSB1146。 产品效果很好。 但是、我注意到、当 DisplayPort 处于活动状态时、与电路板上的其他所有器件相比、它们变得非常热。 在室温(28C)下、我运行了 DisplayPort 20分钟、两个器件的外壳温度约为75°C。 开放式外壳、无对流、无散热器。 我很好奇 TI 是否有方法来降低这些转接驱动器的静态功耗。 降低 EQ 设置是否会降低静态功耗? 除了在不使用时禁用它们之外、如何降低外壳温度?
谢谢、
Rob