This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要帮助选择具有4A 充电电流的单节独立锂离子/锂聚合物电池充电器。

Guru**** 2540470 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000052/need-help-to-select-single-cell-stand-alone-li-ion-li-po-battery-charger-with-4a-charging-current

主题中讨论的其他器件:BQ25792BQ24618

我需要选择独立锂离子/锂聚合物电池充电器 。 规格如下:

充电电流           :5A 或以上  

2.系统 电压/电流 要求  :电流 : 6A  或以上  ;电压  V: 3.6V 至4.8V  

集成 MOSFET       :  是,必需。

4. 电源路径选择器       :  是,必需。

5.适配器输入             :  直流壁式适配器或  USB VBUS (无数据线),电流为7A

6.独立充电器        : 是的,独立。  

7.电池化学成分          :  锂离子或锂聚合物

8.多电源路径          :是的。  

9.无电池          :1节电池

 

让我知道系统电压是什么 :

1.适配器输入 =12V ??  

2.  适配器输入 =5V 时?

此致

PSG_4

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您显示的原理图是具有直接 PowerPath 的充电器(BQ246xx 系列)、这意味着在连接输入源时 Vsys=输入电压源、否则为 V (BAT)。  此外、该充电器具有外部功率 FET、而不是内部功率 FET。 如果最符合您对功率级别独立充电器的要求、  您可以在 SYS 输出上添加一个直流/直流降压转换器来获得经稳压的 SYS 电压。

    如果您需要将 SYS 调节至低于输入电压、则需要具有 NVDC PowerPath 的充电器。  BQ25792 5A 充电器最适合与内部 FET 搭配使用、但需要使用具有 I2C 的主机来设置 I2C 寄存器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们可以将电池和 VSYS 连接在一起、而不是在 VSYS 输出上连接单独的直流/直流降压稳压器、如上图所示

    此致

    PSG_4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的图片上传不正确。  可以再试一次吗?

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次上传图像。 器件型号我计划实现此拓扑的是 BQ24618。

    此致

    PSG_4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是可行的、但如果您这样做、我建议在 SRP 引脚处添加至少10uF||0.1uF 的电容器。

    此致、

    Jeff