请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI83 尊敬的:
我对 SN65DSI83 REFCLK 的 VIL 和 VIH 有疑问。
REFCLK 引脚的 VIL 和 VIH 是什么?
示例
VIL:0.3 x Vcc = 0.3 x 1.8 = 0.54 [V](最大值)
VIH:0.7 x Vcc = 0.7 x 1.8 = 1.26 [V](最小值)
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.