This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SN65DSI83 REFCLK 的 VIL 和 VIH

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999802/sn65dsi83-the-vil-and-vih-of-refclk-for-sn65dsi83

器件型号:SN65DSI83

尊敬的:

我对 SN65DSI83 REFCLK 的 VIL 和 VIH 有疑问。

REFCLK 引脚的 VIL 和 VIH 是什么?

示例

VIL:0.3 x Vcc = 0.3 x 1.8 = 0.54 [V](最大值)

VIH:0.7 x Vcc = 0.7 x 1.8 = 1.26 [V](最小值)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    您列出的示例实际上是 REFCLK 的 VIL 和 VIH。

    此致、

    I.K.