This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:THVD8000最大 交流电压问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, THS6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998470/thvd8000-thvd8000-max-ac-voltage-question

器件型号:THVD8000
主题中讨论的其他器件: THS6222

尊敬的先生/女士

THVD8000支持的最大交流电压是多少? 我的客户正在评估这款器件、并希望在110V 交流或220V 交流电下使用。设计中是否需要注意任何事项?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD8000 可能没有 足够的驱动强度来驱动具有低阻抗(1~5Ohm)的出口交流电源。 但是、可以将 THVD8000与 THS6222等线路驱动器配对、以驱动交流电源。 电力线耦合网络与 AFE031应用类似

    以下是供您参考的建议。

    可能的耦合组件包括: