This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:如何切换 Baten 信号?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998664/tusb4041i-how-to-toggle-baten-signals

器件型号:TUSB4041I

您好!


我正在尝试通过切换电池充电支持寄存器(寄存器地址0x06 Baten[3:0])来关闭/打开 Baten 引脚。 目前、BATEN3为低电平、BATEN1和 BATEN2为高电平。 电池充电支持寄存器返回0x1。 当我向电池充电支持寄存  器写入0x7时、我读取寄存器中的0x7、但 BATEN3引脚仍然为低电平。 如何切换 Baten 信号? 目标是切换 Baten 信号以对连接到其中一个 TUSB 从端口的 USB 器件进行下电上电。  下面 是原理图。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    来自 TUSB4041的 PWRCTLx/BATENxz 信号由 USB 主机的 USB 命令控制。  在电池充电模式之外、当 USB_VBUS 关闭时、集线器将重新启用下行端口电源、集线器将仅根据 USB 命令打开/关闭下行端口。  集线器的寄存器只用于配置集线器、而不是控制 pwrctl 输出。

    此致、

    JMMN