请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4041I 您好!
我正在尝试通过切换电池充电支持寄存器(寄存器地址0x06 Baten[3:0])来关闭/打开 Baten 引脚。 目前、BATEN3为低电平、BATEN1和 BATEN2为高电平。 电池充电支持寄存器返回0x1。 当我向电池充电支持寄存 器写入0x7时、我读取寄存器中的0x7、但 BATEN3引脚仍然为低电平。 如何切换 Baten 信号? 目标是切换 Baten 信号以对连接到其中一个 TUSB 从端口的 USB 器件进行下电上电。 下面 是原理图。
谢谢你