This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:关于支持具有 SN65DSI86的 eDP 1.2版 LCD

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998607/sn65dsi86-regarding-support-of-edp-1-2-version-lcd-with-sn65dsi86

器件型号:SN65DSI86

您好,

我 计划将  eDP 1.2 版 LCD 显示屏(eDP 的2个通道 )与 SN65DSI86配合使用(只有4个 MIPI DSI 输入通道)。 请告诉我:

1. SN65DSI86是否支持 eDP1.2版本显示(2条数据通道,不带 面板自刷新 PSR 和 ASSR)?   

2. 显示器的分辨率为1920 x 1200 @ 60,颜色为8位 (24bpp)。最大像素时钟频率= 158.73MHz。 (2160x 1212x60)。 是否可以  通过 eDP 接口的2个通道流式传输总 LCD 数据。  

此致

PSG_4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PSG_4

    DSI86可支持不带 PSR 和 ASSR 的面板。 用于支持不带 ASSR 的面板

    ASSR_CONTROL 读取/写入的第一步是确保在 EN 引脚的上升沿对 TEST2引脚采样为高电平。 建议通过1k 至10k 电阻器将 TEST2引脚拉至1.8V。 一旦 TEST2为高电平、必须执行以下步骤:

    • 将0x07写入寄存器0xFF。 这将选择第7页。
    • 将0x01写入寄存器0x16。 这将使 ASSR_CONTROL 成为读取/写入。
    • 将0x00写入寄存器0xFF。 这将选择第0页。
    • 将0写入寄存器0x5A 的位1:0。 这将从 ASSR 变为标准 DP。

    2.每条通道的面板支持的数据速率是多少?

    为了支持电池板流比特率、必须对 SN65DSI86 eDP 接口进行编程、以便 eDP 总数据速率大于流比特率。

    流位速率=像素时钟* bpp = 158.73 * 24 = 3.80952Gbps

    假设数据速率= 2.7Gbps

    EDP 总位速率=#_for_eDP_Lanes *数据速率* 0.80 = 2 * 2.7 * 0.8 = 4.32Gbps。  

    在这种情况下、可以支持2通道。

    谢谢
    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您的回复。

    再问几个问题:  

    1.为了支持  分辨率  为1920 x 1200 @ 60的显示,颜色为8位 (24bpp) ,最大像素时钟频率= 158.73MHz。 (2160x 1212x60),   需要多少个 MIPI DSI 通道 ?  

    2. 是否可以将 上述显示器与    SN65DSI86的 MIPI DSI (通道 A)的4通道连接  ?  或者  需要通道 A 和 B (8 个 MIPI DSI 通道)   ?  

    此致

    PSG_4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PSG_4

    所需的最小 DSI 时钟频率= StreamBitRate /(MIN_NUMBER_DSI_Lanes * 2)

    假设有4个 DSI 通道

    所需的最小 DSI 时钟频率= 3.80952 /(4 * 2)= 476.19MHz。  

    DSI86支持的最大时钟频率为750MHz、因此您只需使用4个 DSI 通道(通道 A)。

    谢谢

    David