您好,
我 计划将 eDP 1.2 版 LCD 显示屏(eDP 的2个通道 )与 SN65DSI86配合使用(只有4个 MIPI DSI 输入通道)。 请告诉我:
1. SN65DSI86是否支持 eDP1.2版本显示(2条数据通道,不带 面板自刷新 PSR 和 ASSR)?
2. 显示器的分辨率为1920 x 1200 @ 60,颜色为8位 (24bpp)。最大像素时钟频率= 158.73MHz。 (2160x 1212x60)。 是否可以 通过 eDP 接口的2个通道流式传输总 LCD 数据。
此致
PSG_4