This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD122:ESD122面临 X 射线问题

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159969/esd122-esd122-being-exposed-to-x-ray-issue

器件型号:ESD122

尊敬的 TI:

ESD11DMXR 器件在相对较长的时间内暴露于 X 射线后会发生什么情况? 特性是否有任何损坏或变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能取决于器件暴露的时间。 X 射线通常用于检查器件内部结构、但延长时间并不常见。

    我不是这个主题的专家、但是 X 射线是一种电离辐射形式、因此可能会有辐射引起的影响。 我不确定器件损坏需要多长时间、但如果您将其置于 X 射线下的时间异常、则可能会造成损坏。  

    我是否可以询问这里是什么应用?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    就设计理论而言、此芯片是否可能在 X 射线辐照?下受损

    器件是否在发生故障后短路或开路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在一段较长的时间内、理论上芯片有可能被 X 射线辐照损坏。 时间量将取决于 X 射线束输出的 rad/s 数量。 当内部 MOSFET 暴露于电离辐射中时、氧化层中会产生电子孔对。  氧化层中生成的电子空穴对几乎会导致所有总剂量效应。 产生的载流子会引起电荷累积、从而导致器件退化。

    要详细了解这一点、请参阅外部资源: MOS 氧化物中的辐射效应。  

    如果您使用 X 射线检查设备、则此处不应存在任何问题。 X 射线不会快速发射极高的辐射水平、通常不需要超过30分钟即可获得图像。

    此致、

    Sebastian