Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A-Q1, TCA9548A
主题中讨论的其他器件: TCA9548A
大家好、
我发现有更新、 TCA9548A-Q1 在汽车特性中添加了1级、并删除了温度3级:-40°C 至+85°C、Ta。 1级可℃-40-125s℃、但我们的器件的最高结温仍为90、写入数据表。 ℃设计中的实际温度接近105 ̊ C。
以下是问题:
℃AEC-Q100 1级℃;下器件的最高结温为90 μ V (建议85 μ V)
2.我们是否有关于可承受-40-125℃电流的 I2C 开关的路线图? 在 TI.com 中、只有一 个 I2C 开关器件可达到 AEC-Q100标准。
您的
非