This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A-Q1:器件可承受的温度

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A-Q1, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160321/tca9548a-q1-temperature-of-device-can-stand

器件型号:TCA9548A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA9548A

大家好、

   我发现有更新、 TCA9548A-Q1 在汽车特性中添加了1级、并删除了温度3级:-40°C 至+85°C、Ta。 1级可℃-40-125s℃、但我们的器件的最高结温仍为90、写入数据表。 ℃设计中的实际温度接近105 ̊ C。  

  以下是问题:

  ℃AEC-Q100 1级℃;下器件的最高结温为90 μ V (建议85 μ V)

  2.我们是否有关于可承受-40-125℃电流的 I2C 开关的路线图? 在 TI.com 中、只有一 个 I2C 开关器件可达到 AEC-Q100标准。

您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="520982" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160321/tca9548a-q1-temperature-of-device-can-stand "]   ℃AEC-Q100 1级℃;下器件的最高结温为90 μ V (建议85 μ V)[/引述]

    这似乎是在发布数据表时发生的错误。 我正在与我的团队合作、看看我们是否能够像商业 TCA9548A 那样实际达到125C 的要求。

    [引用 userid="520982" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160321/tca9548a-q1-temperature-of-device-can-stand "]   2.我们是否有关于可承受-40-125℃电流的 I2C 开关的路线图? 在 TI.com 中、只有一 个 I2C 开关器件可达到 AEC-Q100标准。

    不、我们目前没有。 我们目前正在尝试查看是否可以验证 TCA9548Q1是否符合此要求。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

        感谢您的快速回复。

    [引用 userid="284552" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160321/tca9548a-q1-temperature-of-device-can-stand/4363914 #4363914"]发布数据表时、这似乎是一个错误。 我正在与我的团队合作、看看我们是否能够像商业 TCA9548A 那样实际达到125C 的要求。

       正在查找您的回复。

    [引用 userid="284552" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160321/tca9548a-q1-temperature-of-device-can-stand/4363914 #4363914">不,我们目前没有。 我们目前正在尝试查看是否可以验证 TCA9548Q1是否符合此要求。

       因此、我在 TI.com 中找不到 TCA9548Q1、这不是 RTM 吗?   ℃?还想知道我们是否具有 AEC-Q100 125 μ A 的2/4/6通道 I2C 开关

    您的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="520982" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160321/tca9548a-q1-temperature-of-device-can-stand/4364367 #4364364"]为此,我无法在 TI.com 中找到 TCA9548Q1,这不是 RTM 吗?

    它已上线并已有多年的历史(此器件从未有非版本)。 数据表的链接如下: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tca9548a-q1.pdf?ts=1665614222093&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

     ℃?userid="520982" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160321/tca9548a-q1-temperature-of-device-can-stand/4364367 #4364364"]客户还想知道我们是否有采用 AEC-Q100 125 μ 的2/4/6通道 I2C 开关

    TCA9548A 是我们唯一通过汽车认证的 I2C 开关

    [引用 userid="520982" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160321/tca9548a-q1-temperature-of-device-can-stand/4364367 #4364364"]

       正在查找您的回复。

    [/报价]

    我不知道这需要多长时间或何时发生。 该团队仍在对其进行调查。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、  

       薄壁非常紧急。 客户正在评估此器件、这可能是实现这一目标的良好窗口。 请加快速度吗?

    您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NaN、

    我无法加快速度。 正常的汽车认证过程可能需要3到6个月的时间、因为它涉及在高 Vcc 电平下将3个不同批次的硅烘烤数月、然后才能开始认证测试。 这是"仿真老化的硅"所必需的。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

       好的。 感谢您的回复。

       期待这件事。

    您的