Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TCA9617A
您好、先生、
我的客户计划将 TCA9617B 设计为 I2C 隔离、如下所示、并有几个问题:
请就此提供帮助。
谢谢你
由于 P3V3_Edge 上电早于 P3V3_AUX 且 TCA9617B EN 具有内部上拉至 VCCB = P3V3_AUX、
在 VCCA 导通但 VCCB 未导通期间、使能引脚设计是否存在任何问题? 使能引脚将在 该级处于浮动电平。
如果我们更改 VCCA= P3V3_AUX 和 VCCB = P3V3_Edge、则 通道将在 VCCA= P3V3_AUX 开启之前的开头开启、此设计是否存在任何问题?
3.我们对 VCCA 和 VCCB 上电序列有什么建议或限制吗?
4.如果我们设计两个 TCA9617B B 侧相互连接、这是可以接受的吗? 我们是否需要了解任何信息?