This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:设计问题

Guru**** 2536440 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883930/tca9617b-design-question

器件型号:TCA9617B

您好、先生、

我的客户计划将 TCA9617B 设计为 I2C 隔离、如下所示、并有几个问题:

请就此提供帮助。

谢谢你

由于 P3V3_Edge 上电早于 P3V3_AUX 且 TCA9617B EN 具有内部上拉至 VCCB = P3V3_AUX、

    在 VCCA 导通但 VCCB 未导通期间、使能引脚设计是否存在任何问题? 使能引脚将在 该级处于浮动电平。

如果我们更改 VCCA= P3V3_AUX 和 VCCB = P3V3_Edge、则 通道将在 VCCA= P3V3_AUX 开启之前的开头开启、此设计是否存在任何问题?

3.我们对 VCCA 和 VCCB 上电序列有什么建议或限制吗?

4.如果我们设计两个 TCA9617B B 侧相互连接、这是可以接受的吗? 我们是否需要了解任何信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    我们将在明天回来讨论这个问题。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    1. 在 VCCA 导通但 VCCB 未导通期间、使能引脚设计是否存在任何问题?  
    加电期间、器件驱动器将保持关闭状态、直到 VccA 和 VccB 都达到定义的阈值以上。 满足这些电源电平后、器件将根据使能引脚的状态变为有效状态。 第8.1节第5段对此进行了概述。  

    如果我们更改 VCCA= P3V3_AUX 和 VCCB = P3V3_Edge、则 通道将在 VCCA= P3V3_AUX 开启之前的开头开启、此设计是否存在任何问题?
    如上所示、只有两个电源都高于定义的阈值时、器件才会激活。  

    3.我们对 VCCA 和 VCCB 上电序列有什么建议或限制吗?
    确保一旦达到每个电源的阈值、电源在上电序列期间不会下降到低于阈值。 这可能会导致器件在电源稳定之前变为活动状态。 I 常量上升应避免这种情况。  

    4.如果我们设计两  个 TCA9617B B 侧相互连接、这是可以接受的吗?  
     此器件不支持将两个 B 侧连接在一起的配置。 由于器件这一侧使用的是静态电压偏移、因此不能连接到任何使用类似偏移的端口。 有关可接受布局的更多信息和示例、请参阅有关应用和实施的第9节。

    此致、
    Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的反馈、

    如果我们将原始设计保持在下方、并且 VccA 上电早于 VccB 且 EN 有内部上拉至 VccB、那么 SCL/SDA 是否存在任何电流泄漏以使其下拉或存在任何其他问题?

    请提供建议。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!  

    您共享的代码片段来自 TCA9617A 数据表。 该器件在加电状态下的行为与 TCA9617B 不同。 在上面共享的原理图中、 TCA9617B 将使输出 SDAx 和 SCLx 保持高阻抗状态、直到两条电源线都达到特定电压。

    数据表指出:"TCA9617B 包括一个上电电路、该电路在 VCCB 高于2.0V 且 VCCA 高于0.7V 之前将输出驱动器保持在关闭状态。VCCA 仅用于为 A 侧输入比较器和电源正常检测电路提供基准。 TCA9617B 内部电路和所有 I/O 由 VCCB 引脚供电。'

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您从以下内容中获得的解释,我们电路板上的电源序列将是 VCCA 上电早于 VCCB,这仍然违反了本句的规范“直到 VCCB 高于2.0V 且 VCCA 高于0.7V”。

    只是想知道这种违反行为会发生什么?

    谢谢

     

    ' TCA9617B 包括一个上电电路、此电路在 VCCB 高于2.0V 且 VCCA 高于0.7V 之前将输出驱动器保持在关闭状态

    VCCA 仅用于为 A 侧输入比较器和电源正常检测电路提供基准。 TCA9617B 内部电路和所有 I/O 由 VCCB 引脚供电。'

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    我认为这部分文本表示器件端口将保持高阻抗模式、直到两个电源均处于活动状态。 如果在 VccB 保持未激活状态时提供 VccA、器件将保持此高阻态。 一旦 VccB 在 VccA 已经提供的情况下上升到高于其阈值、器件将开始正常运行。

    请告诉我是否正确理解了您的问题。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    您是否能够使用上述信息确认您的设计?

    此致、
    Eric