This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB551:器件之后的驱动能力。 以及我们是否可以在级联中使用两个器件。

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881458/tusb551-the-drive-ability-after-the-device-and-whether-we-can-use-two-devices-in-cascade

器件型号:TUSB551

大家好、

我的客户希望将 TUSB551 用于 USB3.0、我们希望   在器件之后检查驱动能力。  以及我们是否可以在级联中使用两个器件。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您能否详细说明"驾驶能力"对客户意味着什么? 您是指 TUSB551之后允许的布线量吗? 这里的应用是什么? 在此应用中、前置通道和后置通道的长度是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

     TUSB551 器件后面有8英寸倍频程+电缆610mm +连接器*6。 我们想检查  设备可以支持的距离有多远?(如果包括 连接器,如何 评估 风险?)  

    主板

    连接器

    电缆

    连接器

    开关节点

    连接器

    连接器

    中板

    连接器

    电缆

    USB3.0

    PCH

    15000mil

    USB 转接驱动器
    TUS551

    1000密耳

    左耳
    1410A04D

    350毫米

    左耳
    1410A04D

    75mm = 3英寸

    1422A07T
    (ExaMax 6x8)

    10124752
    (ExaMax 6x8)

    4英寸

    1414A02N
    (__LW_AT__MiniSAS)

    260毫米

    USB3.0

    USB3.0

    PCH

    18800密耳

    USB 转接驱动器
    3809A00X

    1000密耳

    右耳
    1410A02Q

    300毫米

    右耳
    1410A02Q

    40mm = 1.6英寸

    1422A07T
    (ExaMax 6x8)

    10124752
    (ExaMax 6x8)

    2英寸

    1414A02N
    (__LW_AT__MiniSAS)

    260毫米

    USB3.0

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    支持的距离取决于每个组件和连接器的阻抗曲线和插入损耗。 放射源的质量也将起作用。 在此应用中、我认为需要多个转接驱动器。 USB 电源应具有一些布局建议指南、第一个转接驱动器应放置在接近此建议的位置。 每个连接器附近应放置一个转接驱动器。 在这种情况下、一个转接驱动器似乎不够。 您能否还描述此系统中的"开关节点"? 什么是终端设备?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我在      上表( 昨天 的帖子)中突出显示了左耳1410A04D 连接器和1422A07T (ExaMax 6x8)连接器之间的 SW (开关节点),它是开关板。 EE 是 刀片 式服务器。  我们的器件可以 补偿多少 db?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    TUSB551具有~9dB 的均衡(最大值)和~-6dB 的去加重(最大值)、这在4mil 前置通道时约为17英寸、在4mil 后置通道时约为11英寸。 这假设布线完全直线、路径中没有折弯、过孔或其他元件。  

    前置通道与后置通道的常见问题解答:

    注意:在确定转接驱动器的放置位置时、还应考虑远距离信号源的去加重/预加重以及信号接收器的均衡。 ASA 一般经验法则 FR4在2.5GHz (5Gbps)时的插入损耗约为0.49/英寸、假设 布线完全直线、路径中没有弯曲、过孔或其他组件(最佳情况)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    非常感谢。 我们似乎可以   在线路中放置多个 TUSB551级联、对吧? 我们提出的问题是、对于某些链接、链接无法接受级联 结构。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    请帮您检查一下。 如果我们拥有 级联 应用的测试数据、则应该更好。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您能否提供有关此问题的更多详细信息? 测试设置是什么? 级联了多少个转接驱动器? 什么设备有问题? 是否有描述您所看到内容的 USB 数据日志?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    对于客户、还应考虑其他 供应商 解决方案、其中提到级联可能会出现 USB3.0链接的问题。 我也 没有太多的经验 。 如果我们之前看到其他一些客户使用 级联 结构 、 客户再也不 会担心了。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我们已使用此器件在级联配置中进行了功能测试、没有发现任何问题。 对于任何电气测试(即远端眼图)、结果都是相同的、因为 TUSB551是一个受限的转接驱动器(即使在级联配置中、输出眼图也与输入眼图无关)。 之前的测试眼图可在7.10典型 特性部分和 9.2.1.3应用性能图的数据表中找到。  

    您能否提供有关此问题的更多详细信息? 测试设置是什么? 级联了多少个转接驱动器? 什么设备有问题? 是否有描述您所看到内容的 USB 数据日志?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    客户 的问题 是、多次开机和关机时链路可能不会打开 。 我们有两 个转接驱动器级联。 如果我们之前已经完成了测试。 我们能否提供有关电路板的测试设置? 我们是否可以多次执行开/关 测试以查看链路是否正常? 非常感谢。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您可以使用 TUSB551执行此类测试。 客户必须确保两个转接驱动器都以类似的时序加电。 客户是否正在尝试使用 EVM 并需要帮助设置测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我们无法在 TI 网站上找到551 EVM。 请帮您完成测试? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    正如我提到的测试、这需要客户提供有关应用的更具体的信息。 客户在此处寻找哪种结果(即眼图)? 客户是否尝试过一些测试、发现了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    级联两个插座。  执行热插拔和上电/断电 重复操作、以查看链路 是否出现故障( USB 状态 或 眼图)。 客户有问题。 如果我们   在其他客户方面有一些成功案例、则 可以随意告知我们级联结构。 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    很抱歉耽误你的时间。 我仍在尝试查找要测试的资源。 与其他工程师交谈时、发现没有任何问题。 连接 USB 主机和设备时、行为会有所不同。 我建议客户尝试使用原型进行测试、以确认行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭主题、移至内部电子邮件。