Other Parts Discussed in Thread: TUSB551
大家好、
我的客户希望将 TUSB551 用于 USB3.0、我们希望 在器件之后检查驱动能力。 以及我们是否可以在级联中使用两个器件。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Malik、
TUSB551 器件后面有8英寸倍频程+电缆610mm +连接器*6。 我们想检查 设备可以支持的距离有多远?(如果包括 连接器,如何 评估 风险?)
|
主板 |
连接器 |
电缆 |
连接器 |
开关节点 |
连接器 |
连接器 |
中板 |
连接器 |
电缆 |
|||||||
|
USB3.0 |
PCH |
15000mil |
USB 转接驱动器 |
1000密耳 |
左耳 |
350毫米 |
左耳 |
75mm = 3英寸 |
1422A07T |
10124752 |
4英寸 |
1414A02N |
260毫米 |
USB3.0 |
||
|
USB3.0 |
PCH |
18800密耳 |
USB 转接驱动器 |
1000密耳 |
右耳 |
300毫米 |
右耳 |
40mm = 1.6英寸 |
1422A07T |
10124752 |
2英寸 |
1414A02N |
260毫米 |
USB3.0 |
||
谢谢。
您好、Frank、
TUSB551具有~9dB 的均衡(最大值)和~-6dB 的去加重(最大值)、这在4mil 前置通道时约为17英寸、在4mil 后置通道时约为11英寸。 这假设布线完全直线、路径中没有折弯、过孔或其他元件。
前置通道与后置通道的常见问题解答:
注意:在确定转接驱动器的放置位置时、还应考虑远距离信号源的去加重/预加重以及信号接收器的均衡。 ASA 一般经验法则 FR4在2.5GHz (5Gbps)时的插入损耗约为0.49/英寸、假设 布线完全直线、路径中没有弯曲、过孔或其他组件(最佳情况)。
您好、Frank、
我们已使用此器件在级联配置中进行了功能测试、没有发现任何问题。 对于任何电气测试(即远端眼图)、结果都是相同的、因为 TUSB551是一个受限的转接驱动器(即使在级联配置中、输出眼图也与输入眼图无关)。 之前的测试眼图可在7.10典型 特性部分和 9.2.1.3应用性能图的数据表中找到。
您能否提供有关此问题的更多详细信息? 测试设置是什么? 级联了多少个转接驱动器? 什么设备有问题? 是否有描述您所看到内容的 USB 数据日志?