This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:ds125df1610

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883472/ds125df1610-ds125df1610

器件型号:DS125DF1610

您好!

  请检查附加文件。

谢谢

canniee2e.ti.com/.../ds125df.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于:"如何设置寄存器0x96位5? 6A、6B、7A 和 b 是否都是主设备?"

    •  是的、对于此扇出情况、您应通过设置0x96[5]= 1将交叉点内的所有通道配置为主通道

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请参阅数据表第17页。 似乎一个主器件、另一个主器件是从器件 如果我全部设置为主器件、它是否会产生任何影响?

    BR、

    卡尼

    交叉点开关还可用于复制数据或执行广播功能。 选项
    配置类型包括:
    •1:2–任意通道输入到任意2个通道输出
    •1:3–任意通道输入到任意3个通道输出
    •1:4–所有4个通道输出的任意通道输入
    当交叉点开关配置为复制/广播数据时、必须在期间分配主器件
    交叉点配置。 主通道将控制 CTLE 自适应。 所有从通道
    能够调整自己的 DFE、但无法控制调整 CTLE。 这种类型的配置中
    必须是分配为主机的1个通道。 广播网络中的所有其他信道必须分配为
    从器件。 广播网络中不能有多个主信道。 在广播配置中
    需要启用广播输入并将其设置为具有的直通路径、以将广播输入连接到其自己的输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将所有通道设置为主通道不会产生任何负面影响、因为这是我们在数据表寄存器表中列出的建议设置(请参阅下文)。 我对这种混乱表示歉意。 不再支持从器件选项。  

    地址

    (十六进制)

    默认值(十六进制)

    模式

    EEPROM

    字段名称

    说明

    96

    7.

    0

    RW

    N

    保留

    6.

    0

    RW

    N

    保留

    5.

    0

    RW

    Y

    XPNT_SLAVE

    始终将该位配置为主器件。 主控由多路复用器选择分配

    1:通道是从器件

    0:通道是主设备

    (推荐)

    4.

    0

    RW

    Y

    XPNT_EN

    1:启用交叉点

    0:交叉点被禁用

    3.

    0

    RW

    Y

    EQ 缓冲器_EN[1]

    启用 EQ 输出缓冲器:

    00:两个缓冲器都未打开(不推荐)

    01:只有本地缓冲器打开

    10:只有多驱动器缓冲器

    打开

    11:两个缓冲器都打开

    2.

    1

    RW

    Y

    EQ 缓冲器_EN[0]

    1

    0

    RW

    Y

    EQ_DATA_MUX_IN[1]

    从一个通道选择 EQ 数据和信号检测总线:

    00:通道 A

    01:通道 B

    10:通道 C

    11:通道 D 通道 A = 0、4、8、12

    通道 B = 1、5、9、13

    通道 C = 2、6、10、14

    通道 D = 3、7、11、15

    0

    0

    RW

    Y

    EQ_DATA_MUX_IN[0]