Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TPS25910
主题中讨论的其他器件:TUSB320、 TPS25910、 TPS65987EVM
您好!
在 USB OTG 模式下连接微控制器时、我尝试使用评估模块为手机供电。
目标是在手机处于 USB OTG 且微控制器通过 USB2.0连接时为其充电、而微控制器将为手机供电。 控制器有自己的大电池来保持手机的充电状态。 我有 一 个 Cypress Semiconductor eZ-PD 可以在 USB OTG 下充电、但我想继续使用此产品中的所有 TI 品牌芯片。
我可以进行 USB 通信或充电、但不能同时进行。 我打开了引脚1、并针对不同的模式尝试了引脚7-8的所有变化。 我对 D9和 D11的二极管短路。 只有手动将 ID 引脚跳线至 J2上的 GND、我才能获得充电模式。