This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320EVM:TUSB320无法在 USB OTG 中供电

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TPS25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871830/tusb320evm-tusb320-not-able-to-provide-power-in-usb-otg

器件型号:TUSB320EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB320TPS25910TPS65987EVM

您好!  

在 USB OTG 模式下连接微控制器时、我尝试使用评估模块为手机供电。

目标是在手机处于 USB OTG 且微控制器通过 USB2.0连接时为其充电、而微控制器将为手机供电。  控制器有自己的大电池来保持手机的充电状态。  我有 一 个 Cypress Semiconductor eZ-PD 可以在 USB OTG 下充电、但我想继续使用此产品中的所有 TI 品牌芯片。

我可以进行 USB 通信或充电、但不能同时进行。  我打开了引脚1、并针对不同的模式尝试了引脚7-8的所有变化。  我对 D9和 D11的二极管短路。  只有手动将 ID 引脚跳线至 J2上的 GND、我才能获得充电模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    这里似乎有多件事要做。 测试时、请确保 TUSB320处于 DRP 或 DFP 模式。 在充电模式下、微电子器件的状态是什么? 是否尝试用电话枚举? TUSB320不应影响 USB 数据、因为 USB 2总线端口对端口短路。 微控制器是否监测 GPIO 模式下的 TUSB320引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定微控制器的状态。  当连接到 PC 时、它通常用作串行端口。  我不监控引脚。  在数据模式下、我是否需要监控引脚或发送 i2c 命令以使其充电?  有时、如果我将 ID 引脚短接至 GND、它将充电、但在 OTG 模式下、在该状态下充电时不会进行数据传输。  我的熔岩同步1U-OEM 版的 cypress 套件可以正常工作、但不清楚他们是否在芯片上具有要实现的特殊固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    您是否组装了 R5? 您看到的是手动激活板载 TPS25910、导致手机充电。 您能否使用示波器或万用表监控 ID? 插入 Type-C 器件后、ID 引脚状态是否发生变化?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、R5应该是什么值?   

    我将在今天晚些时候在 ID 引脚上放置示波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    它可以是直接短路或0欧姆电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I 短接 R5。  我看到、当开关1和开关7打开(DFP)时、USB 插件上的 ID 线路将变为低电平300ms。  但是、我无法实现通信或充电功能。  仅当设置为 UFP (开关8)时。    D9和 D11的短路二极管是否重要?

    我在 microUSB 端口上提供了5V 电压来尝试为器件充电、移除了 R32。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我认为这是我理解的正确功能。 安装 D9和 D11时、具体取决于您希望电源来自何处。 默认情况下应安装 D11、以便 Type-C 端口由直流5V 插孔或 Micro USB 端口供电。  如果电路板上安装了 D9、请勿通过 micro-AB USB2连接器(J6)将 EVM 连接到 USB 主机系统、同时通过 J5或 Type-C 连接器 J7中的5V DC 提供5V 电压。 卸下 R32仅隔离直流5V 插孔。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法使该芯片正常工作、但我使用的是该套件:

    我能够使其与 TPS65987EVM 配合使用。   我连接了微控制器 D+/D-/Gnd 和从控制器到 VA R_DCDC 的5V 电压。   我必须使用应用程序自定义工具才能使其正常工作。

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/879169/3254550#3254550