Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD01
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THVD1450 主题中讨论的其他器件:SN65HVD01
大家好、
我们的客户之一需要使用 ADM3062EARMZ 类似的器件、该器件可在逻辑侧支持1.8V 电压(数字信号)。
您能不能就评论和意见提供帮助。
此致、Shinu Mathew。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.