This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:逻辑侧需要器件支持1.8V 电压(数字信号)。

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD01
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/882936/thvd1450-need-device-support-1-8v-at-logic-side-digital-signals

器件型号:THVD1450
主题中讨论的其他器件:SN65HVD01

大家好、

我们的客户之一需要使用 ADM3062EARMZ 类似的器件、该器件可在逻辑侧支持1.8V 电压(数字信号)。

您能不能就评论和意见提供帮助。  

此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinu、

    请查看 SN65HVD01器件。  它是一款由3.3V 电源供电的 RS-485收发器、支持独立的1.8V 逻辑轨。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Max