This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:启用下行端口 USB3合规性模式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870450/tusb8042a-enable-downstream-port-usb3-compliance-pattern

器件型号:TUSB8042A

您好、先生、

我的理解是、如果我们要进行配置。 TUSB8042A 输出合规性模式、我们需要在 Windows 基础上将 PC 连接 到 TUSB8042A 上行端口。

并在 PC 中安装 XHSETT 以在合规模式下控制集线器。

但是、我的客户将 TUSB8042A 上行端口连接到 QUALCOMM 控制器、作为基于 ARM 的操作系统中的 OpenWRT 系统。

这意味着他们无法在系统中安装 XHSSET、也无法在 TUSB8042A 上行端口中连接 Windows PC。

您知道吗 ?有其他方法可以使 TUSB8042A 下行输出 USB3合规性模式适用于 USB3 TX 合规性眼图测量?

请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    主机控制器需要发送 USB 命令 SetPortFeature (PORT_LINK_STATE)=合规模式命令、以使集线器的下行端口进入合规模式。   

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    在主机控制器发送 SetPortFeature (PORT_LINK_STATE)=合规性模式命令之前、是否有关于集线器的任何注释?
    您是否知道如何让主机控制器发出 setPortFeature (port_link_State)= Compliance Mode 命令?

    谢谢

    Anne Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    您能帮您提供反馈吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    在发送合规性模式命令之前、主机必须枚举并配置集线器。  此命令可通过使用 USB-IF 中的 XHCI 工具生成、该工具可从 USB.org 下载

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    客户的系统操作系统不是 Windows、无法安装 USB-IF xHCI 工具、是否有其他建议?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    其他操作系统可能能够生成适当的命令以启用合规性模式。  我们有其他客户能够使用可用的工具在基于 Linux 的系统中测试合规性。  TI 不提供任何 USB 兼容软件或驱动程序。

    此致、

    JMMN