Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A
您好、先生、
我的理解是、如果我们要进行配置。 TUSB8042A 输出合规性模式、我们需要在 Windows 基础上将 PC 连接 到 TUSB8042A 上行端口。
并在 PC 中安装 XHSETT 以在合规模式下控制集线器。
但是、我的客户将 TUSB8042A 上行端口连接到 QUALCOMM 控制器、作为基于 ARM 的操作系统中的 OpenWRT 系统。
这意味着他们无法在系统中安装 XHSSET、也无法在 TUSB8042A 上行端口中连接 Windows PC。
您知道吗 ?有其他方法可以使 TUSB8042A 下行输出 USB3合规性模式适用于 USB3 TX 合规性眼图测量?
请提供建议。
谢谢