This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042DEVM:项目配置

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042DEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/875200/tcan1042devm-configuration-for-the-project

器件型号:TCAN1042DEVM

您好!

请帮助我为我的项目配置 TCAN1042evm。

1.我想将这个模块的 VIO 配置为 VRXD 的输入。

2.我是否需要为 VRXD 提供电源(3.3V - 5V)

使用以下配置、我发现 VRXD 的值正在衰减、我猜是因为当我在万用表中看到电容器放电时、电压从3.3V 降至0V。

在数据表中提到添加 C6电容器。 您能告诉我们、如果我使用 VIO、我必须做哪些更改。

5.我不使用收发器的引脚8,我是说 STB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要为引脚5提供"VIO"基准、最佳选择是连接 JMP6的引脚1和5以启用去耦电容、然后通过 JMP2或 TP8向"VRXD"网络提供电压。  也可以在位置 C6处安装去耦电容、而不是使用 JMP6。

    请告知我们这是否不清楚、或者您是否仍遇到问题。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、max、

    1. RX 和 TX 引脚为何始终处于高电平(5V)(隐性状态)、没有 CAN 信号且只有电源为5V。

    实际上、我正在使用 tcan1042devm 绕过项目中的原始收发器、并使用它来查看收发器的工作情况。 我已绕过 Rx 和 TX、未获得预期输出。

    3.您能不能建议不要使用该传感器的 VIO 引脚。

    此致

    信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 TXD 未由任何其他源驱动、则收发器会将其偏置为高电平。  这会导致隐性电平输出。  RXD 输出将通过保持高电平来反映这种隐性总线状态。

    您在 TXD 和 RXD 上看到的不是预期的情况是什么?  您能否给出连接图和任何相关波形捕获(即 TXD、CANH/CANL 和 RXD 的波形捕获)?

    VIO 引脚是一个电源输入、用于 TXD、RXD 和 STB 的 IO 缓冲器。  其理念是、该电压可与控制器/MCU 使用的 IO 电压共享、以确保逻辑电平兼容性。  应使用我之前的帖子中描述的方法之一将电源电压施加到引脚5。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请找到我的项目的方框图。  

    内部 CAN 收发器为 TLE8250

    2.传感器已通电、内部 CAN 收发器也已通电。

    3. VIO 引脚的内部 CAN 收发器默认为3V3,同时也使用 STB 引脚。

    提供可用于与微控制器通信的 TCAN1042DEVM 配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    • 向标有 VCC 的 TB1位置施加5V 电压、并将 GND 返回路径应用到标有 GND 的 TB1位置、这两个位置都位于电路板的丝印上。
    • 将 JMP1放置在丝印上标有"PD"的位置之一。 这将确保器件处于正常模式。
    • 对 JMP2上标记为'P5'的引脚施加3.3V 电压、并在4路跳线 JMP6上不放置分流器。 如果您有 TCAN1042V 器件、这将向 VIO 引脚(引脚5)施加3.3V 电压。

    其余的问题是连接微控制器上的正确连接、看起来就像您所做的那样。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、