This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:DP83849系列的应用问题

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883461/dp83849i-question-of-applications-for-dp83849-series

器件型号:DP83849I

你好吗?

作为标题、我想问应用。

1.是否可以使用微控制器之一(它有一个 MAC)和这个芯片之一来设计"总线网络"?

 -微控制器(UC)<->DP83849;MII 或 RMII

 - DP83849<->P1或 P2 (包含磁性元件);以太网

2.您是否计划开发此产品的 QFN 封装(包含散热焊盘)、如 DP83848?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在回答您的问题时遇到问题。 您是否在问此应用是否可行? 如果您查看第1.4节中的系统方框图、您会发现我们有一个与您的问题类似的图表。

    我们没有用于此目的的 QFN 封装。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了方框图、但它用于两个 MAC、所以我提出了这个问题。

    重点是"它可以使用 MAC 的"一个"操作两个端口。" 和"是否可以用于以太网交换机。"。

    遗憾的是、QFN 封装不存在、但没关系。

    感谢您的回复、请再回答一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个不讨论端口交换机选项的应用程序、其中任何一个 MAC 接口都可以分配给端口 A 或 B。我不相信您可以共享 MAC、但是、您可以在每个端口之间切换。

    谢谢、

    Cecilia