This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HV-Q1:TCAN1051HV-Q1

Guru**** 2387100 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051HV-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/876416/tcan1051hv-q1-tcan1051hv-q1

器件型号:TCAN1051HV-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1051

我们在现场看到了 CAN 保险丝开路和 ESD 二极管故障。 在所有情况下、此故障仅在充电器电网期间发生。 连接的模块直径 FYR 电源断开或制作和断开。  

[编辑]删除了标有"机密"的附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在现场看到了 CAN 保险丝开路和 ESD 二极管故障。 在所有情况下、此故障仅在充电器电网断开或制作和断开期间发生。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    我删除了您之前帖子中的附件、因为它标记为"机密"、这是一个公共论坛。 我仍然可以在内部参考它并提供相应的反馈。

    听起来、保险丝和 TVS 二极管对系统连接或断开充电器电网所导致的瞬变做出了响应。 如果电路板电源和充电器电源之间存在显著的电压差、则可能会发生这种情况。 它还可能受到开关在电流方向上的电感反冲的影响。

    1. TCAN1051HV-Q1是否在此故障后显示损坏迹象? 它是否会显著消耗过多电流/过热? 是否仍然可以通过受影响的节点进行通信?

    2.我在图中看到连接充电器电网有 CAN 线路。 这些线路是否连接到受影响节点的 CAN 线路? 我认为这是图中的独木舟节点。

    第2页的图表显示了电池和充电器之间的一个公共接地。 第3页介绍了隔离式接地。 是否可以指定受影响节点的接地以及建立连接的顺序? (例如 BAT-然后 PACK+、CANH/L)

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. TCAN1051HV-Q1是否在此故障后显示损坏迹象? 它是否会显著消耗过多电流/过热? 是否仍然可以通过受影响的节点进行通信?

    答案:不 TCAN 工作正常。 在12种故障情况中,只有1种是 TCAN:CANH 接地阻抗小于100k。 但它工作正常。 还检查了位时序。

    2.我在图中看到连接充电器电网有 CAN 线路。 这些线路是否连接到受影响节点的 CAN 线路? 我认为这是图中的独木舟节点。

    ANS:充电器 CAN 线路未连接到受影响的 CAN 线路(电池)

    我的整个换用站有15个充电器插槽。 每行5都有电池。 所有充电器(总共15个充电器)均可连接至独木舟。 PC 通过 CAN 到以太网通信控制充电器。

    有2艘独木舟。每艘独木舟有2个频道。 每排(5节电池)连接到一个独木舟通道。 因此、3个通道用于电池、1个通道用于充电器。 所有这些都处于与 PC 的控制通信中。

    第2页的图表显示了电池和充电器之间的一个公共接地。 第3页介绍了隔离式接地。 是否可以指定受影响节点的接地以及建立连接的顺序? (例如 BAT-然后 PACK+、CANH/L)

    答案:每个充电器插槽都通过公共接地连接到电池。 蓄电池接地和蓄电池 CAN 在同一接地端运行。 但充电器 CAN 未连接到电池 CAN。 此外、充电器 CAN 与接地隔离。

    故障非常罕见且不可重复。

    这就是我也无法使用 CRO 进行故障排除的原因。 请指导我如何进一步找出根本原因。 确定根本原因后、即可快速给出解决方案。 我知道隔离式 CAN 将解决该问题。 但我们现场已经有1000节电池。 我还必须立即提供纠正解决方案作为业务模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢您提供相关信息。 这似乎是一个难以确定的问题。 保险丝额定电流似乎高于 TCAN1051的短路电流、这意味着不太可能发生直流故障。 由于 TCAN1051似乎未损坏、TVS 显示了击穿电压的证据、因此可能有一个大脉冲由于某种原因通过 CAN 线路放电。 我知道、当系统连接到充电器时会发生这种情况、否则不会发生这种情况。 这让我相信在连接期间会产生一些瞬态。  

    4.您能更详细地描述一下故障吗? 保险丝和 TVS 是否都损坏? 扼流圈是否损坏? 发生故障后是否可以进行系统通信?

    5.当保险丝失效时,CANH 和 CANL 保险丝是否失效? 一个还是另一个?

    6.故障节点与它们连接到的独木舟之间是否存在关联? 独木舟- BATT - BATT 故障或独木舟- BATT -充电器故障?

    7.是否可以共享一个更完整的系统原理图? 如果是、我可以联系您在 E2E 注册的电子邮件以离线共享潜在的机密信息。  

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4.您能更详细地描述一下故障吗? 保险丝和 TVS 是否都损坏? 扼流圈是否损坏? 发生故障后是否可以进行系统通信?

    答案:总共研究了8次故障。

    2个故障:ESD 短路+2CAN 保险丝开路

    1故障:ESD 开路+ 2 CAN 保险丝开路

    2故障:ESD OK+仅 CAN H 保险丝开路

    3故障:ESD 正常+ 2 CAN 保险丝开路

    由于熔丝被打开、通信不可能

    CMC 在所有情况下都显示正常

    系统级也没有发现任何其他故障。

    5.当保险丝失效时,CANH 和 CANL 保险丝是否失效? 一个还是另一个?

    答:请参阅以上答案

    6.故障节点与它们连接到的独木舟之间是否存在关联? 独木舟- BATT - BATT 故障或独木舟- BATT -充电器故障?

    ANS:在所有3个 CAN 节点中观察到故障。

    7.是否可以共享一个更完整的系统原理图? 如果是、我可以联系您在 E2E 注册的电子邮件以离线共享潜在的机密信息。

    答:我一到办公室就会跟你分享,因为我没有系统级图表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天在充电器开启期间捕获了这一点。 我可以在 CAN 线路上看到125个瞬变、这可能是故障模式、但在此期间也没有观察到故障。 但每次充电器交流电压导通时都会出现瞬变。

    您能不能就此发表评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    该瞬态脉冲看起来足够大、足以对系统中的保险丝和 TVS 施加压力。 TVS 二极管似乎无法将该瞬态钳位到其指定值(~40V)。 保险丝上产生的电压可能会定期尖峰超过125V、并且可能会随着时间的推移和足够的曝光而出现故障。  

    在评论可能的解决方案或其他可能的原因之前、我将等待图表或原理图。 我已在并行电子邮件链上复制。 请在此处查找我的信息以离线共享信息。

    此致、
    Eric