This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:TCAN455X-Q1的最大数据速率

Guru**** 2550960 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/883946/tcan4551-q1-maximum-data-rate-for-tcan455x-q1

器件型号:TCAN4551-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550-Q1TCAN4550

您好!

我希望您确认以下两项。

Q1 请告诉我最大数据速率吗?

根据 TCAN4550-Q1 (也是4551-Q1)的数据表 、有以下说明。

TCAN4550-Q1支持高达8Mbps 的 CAN FD 数据速率建议使用40MHz 晶体

另一方面、也有以下描述。

2. CLKIN 或晶振的建议值为40MHz、以满足高达5Mbps 数据速率的 CAN FD 速率、从而在整个过程中支持更高的数据。

我对哪一个是正确的信息感到困惑。

Q2如果 TCAN455X-Q1支持高达8Mbps 的数据速率,则 OSC 应使用哪种频率?

(当前数据表中对5Mbps 和8Mbps 都描述了"40MHz"。)

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件支持高达8Mbps 的运行速率。 我理解对5Mbps 基准的困惑、这是 ISO 11898-2物理层标准中定义的最大数据速率。 对于任一速率、建议使用40MHz 的振荡器频率、以实现每位足够的时间份额(最大限度地减少量化误差并更好地控制采样点配置)。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    >我了解对5Mbps 参考的混淆,这是 ISO 11898-2物理层标准中定义的最大数据速率。

    明白。

    实际上,根据“iso.org”的 ISO11898-2:2016,有以下说明。

    • —已定义 CAN FD (速率高达2Mbps)的位时序参数(表13);
    • —已定义速率高达5Mbps 的 CAN FD 的位时序参数(表14);

    8Mbps 的目标是什么? (ISO11898-2的下一版本?)

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然8Mbps 时序参数未通过 ISO 进行标准化、但 TCAN4550支持以该速率进行切换、因此、如果客户的应用需要更快的速度、并且符合现有11898-2物理层定义、则可以使用这种更高的运行速度。  一个示例应用可以是制造过程中 ECU 的闪存编程。  请注意、以这种速度可靠运行需要其他节点和互连布线所产生的负载不会显著扭曲位时序(即、可实现的最大速率是在整个网络级别而不是在特定组件上确定的)。

    最大