This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我希望您确认以下两项。
Q1 请告诉我最大数据速率吗?
根据 TCAN4550-Q1 (也是4551-Q1)的数据表 、有以下说明。
TCAN4550-Q1支持高达8Mbps 的 CAN FD 数据速率建议使用40MHz 晶体
另一方面、也有以下描述。
2. CLKIN 或晶振的建议值为40MHz、以满足高达5Mbps 数据速率的 CAN FD 速率、从而在整个过程中支持更高的数据。
我对哪一个是正确的信息感到困惑。
Q2如果 TCAN455X-Q1支持高达8Mbps 的数据速率,则 OSC 应使用哪种频率?
(当前数据表中对5Mbps 和8Mbps 都描述了"40MHz"。)
此致、
虽然8Mbps 时序参数未通过 ISO 进行标准化、但 TCAN4550支持以该速率进行切换、因此、如果客户的应用需要更快的速度、并且符合现有11898-2物理层定义、则可以使用这种更高的运行速度。 一个示例应用可以是制造过程中 ECU 的闪存编程。 请注意、以这种速度可靠运行需要其他节点和互连布线所产生的负载不会显著扭曲位时序(即、可实现的最大速率是在整个网络级别而不是在特定组件上确定的)。
最大