This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:TFP410无输出

Guru**** 2538030 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874068/tfp410-tfp410-no-output

器件型号:TFP410

您好!

此应用解决方案是否可行? 类似的文章描述 了它不是直接从 FPD-Link 到 HDMI、如下所示:

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/789167?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=DS90UB926+TFP410

如果没有、您能帮助详细解释一下吗? 非常感谢。

一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    只要 HDMI 流不包含音频、该应用就可以正常工作。

    您引用的帖子也是正确的、因为 TFP410是一个可用于转换为 HDMI (无音频)的桥接器。

    此致、

    I.K.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anyiam、

    根据你的回答,我仍然有一些问题,我非常感谢你的回答。  

    TFP410是否包括该桥,以及 该桥是什么? 如果 TFP410不包含桥,谁将完成桥的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如方框图所示、TFP410是 RGB888至 DVI/HDMI 桥接器。 仅意味着它将一个接口转换为另一个接口。  

    此致、

    I.K.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Anyiam、

    TFP410 的方案是否合理?您的意思是 TFP410是 您指出的桥?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。

    此致、

    I.K.