主题中讨论的其他器件:TPS65988、
团队、
您能否分享我们测试器件的最终产品列表?
我的客户遇到 HP 最终产品无法充电的问题。
请包括 TPS65987D 和 TPS65988的列表。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Adam:
感谢您的回复!
我在这里创建了另一个线程: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/875997
它描述了两款 HP 最终产品的行为。
根据我所知、我们使用几种终端产品进行测试。
谢谢
Adam、
短时间的通知会很有帮助。 同时、我重新创建了另一个线程、因为我认为它是错误:
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/875997
这是来自另一个线程的输入:
我的客户正在使用我们的多个 EVM 进行测试、他们经历了不同的结果、我在下面将介绍这些结果
HP 最终产品包括:
使用 PD-Analyzer 观察到橙色标记的案例、但未保存日志。
HP Spectre x360 - 15-bl000ng
Spectre 对所有 TI 器件显示相同的行为。 可在45W 及以上的功率范围内充电。
但是、在协商新的 PD 协议时、Spectre 不会做出反应。 例如、TPS25740BEVM 可通过 PCTRL 降低功耗。
下面是一个具体示例:协商了60W (20V/3A)。 之后、使用 PCTRL 将功率降低至46.5W (20V/2.32A)。 Spectre 确认了该变化、但电流保持在2.9A。
我知道 Spectre 似乎是导致失败的原因、但我想知道这种情况是否有变通办法。
HP EliteBook 830 G6
EliteBook 通常根本不会充电、可以观察到不同的行为:
谢谢
您好、Adam、Franciskus、
另一个线程仍处于打开状态- https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/875997
让我们使用该其他线程来回答"TPS65987D:特定终端产品和 TI 器件的电力输送问题"、因为它对其他(具有类似问题)线程进行滤波很有帮助。