This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:我们使用(电力输送)测试器件的最终产品列表

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/875940/tps65987d-list-of-end-products-we-test-our-devices-with-power-delivery

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65988

团队、

您能否分享我们测试器件的最终产品列表?

我的客户遇到 HP 最终产品无法充电的问题。
请包括 TPS65987D 和 TPS65988的列表。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有这样的清单。 相反、我们的 PD 控制器遵循 USB-IF 定义的 Type-C PD 规范、并使用合规性测试仪(ellisys、LeCroy 等)测试我们的器件符合该规范。 所有 PD 控制器供应商和终端设备都使用这些合规性测试仪来确保每个器件都符合规范并能够相互交互。

    您是否看到了特定问题? 如果是、您是否能够详细说明它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的回复!

    我在这里创建了另一个线程: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/875997
    描述了两款 HP 最终产品的行为。

    根据我所知、我们使用几种终端产品进行测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我删除了该主题、因为它们似乎涵盖了相同的主题/问题。 您是否能够发布此线程上的行为?

    是的、我们使用终端产品进行测试、但我们没有一个很长的列表、其中包含我们测试的各种终端器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    短时间的通知会很有帮助。 同时、我重新创建了另一个线程、因为我认为它是错误:
    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/875997

    这是来自另一个线程的输入:

    我的客户正在使用我们的多个 EVM 进行测试、他们经历了不同的结果、我在下面将介绍这些结果

    HP 最终产品包括:

    • HP Spectre x360 - 15-bl000ng
    • HP EliteBook 830 G6
    • 两者都应运行最新的固件。

     

     使用 PD-Analyzer 观察到橙色标记的案例、但未保存日志。

     

    HP Spectre x360 - 15-bl000ng
    Spectre 对所有 TI 器件显示相同的行为。 可在45W 及以上的功率范围内充电。

    但是、在协商新的 PD 协议时、Spectre 不会做出反应。 例如、TPS25740BEVM 可通过 PCTRL 降低功耗。

    下面是一个具体示例:协商了60W (20V/3A)。 之后、使用 PCTRL 将功率降低至46.5W (20V/2.32A)。 Spectre 确认了该变化、但电流保持在2.9A。

    我知道 Spectre 似乎是导致失败的原因、但我想知道这种情况是否有变通办法。

     

    HP EliteBook 830 G6
    EliteBook 通常根本不会充电、可以观察到不同的行为:

    • TPS25740BEVM:EliteBook 尝试进行角色交换。 EVM 会拒绝这种情况、并且不会充电。
    • TPS65982EVM:为 EliteBook 充电。
    • TPS65987EVM:很明显、EliteBook 尝试为 EVM 充电、这可能是因为 EVM 也可以是灌电流。
    • TPS65988EVM:无法执行正确的测试。 使用 EVM 5分钟后、失败。 电路板上似乎有一个较短的地方。 蓝色 SYSPWR LED 指示灯一直闪烁。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    也感谢您在此主题中发布描述。

    您能否解释您的具体问题是什么? 为什么在协商新的 PD 合同时笔记本电脑不会做出反应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、Franciskus、  

    另一个线程仍处于打开状态- https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/875997

    让我们使用该其他线程来回答"TPS65987D:特定终端产品和 TI 器件的电力输送问题"、因为它对其他(具有类似问题)线程进行滤波很有帮助。