This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6507:额定输出电压

Guru**** 2889780 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/875980/tca6507-output-voltage-rating

器件型号:TCA6507

您好的接口团队、

在 TCA6507数据表中的绝对最大值表下、包括以下条件: (2)如果观察到输入和输出电流额定值、则可能会超出输入负电压和输出电压额定值。  您能详细说明吗?  

我可以超过6.5V 的额定值多少? 该器件是否能维持10V 的电压、如果可以、我应该保持什么额定电流?  

谢谢、

Leo Rodriguez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    我认为这是指器件引脚上的钳位二极管(主要是 LED 引脚的负钳位)。 电流应保持在20mA (钳位电流规格)以下。

    您的问题的10V 部分回答起来有点棘手。 我可以在离线电子邮件中更深入地了解这一点。 (即将发送)。

    -Bobby