Other Parts Discussed in Thread: TCA6507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA6507 您好的接口团队、
在 TCA6507数据表中的绝对最大值表下、包括以下条件: (2)如果观察到输入和输出电流额定值、则可能会超出输入负电压和输出电压额定值。 您能详细说明吗?
我可以超过6.5V 的额定值多少? 该器件是否能维持10V 的电压、如果可以、我应该保持什么额定电流?
谢谢、
Leo Rodriguez