请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822H 团队、
我的客户有以下问题:
我 正在使用 DP83822,想知道是否可以将其中的4个连接到 MDIO 总线上...... 有什么需要注意的? 此外、如何确定 MDIO 是输出还是输入? 由哪个器件驱动它? 我们使用的是 MPSoC Xylinx Zynq UltraScale+ 。
此致、
Aaron
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
我的客户有以下问题:
我 正在使用 DP83822,想知道是否可以将其中的4个连接到 MDIO 总线上...... 有什么需要注意的? 此外、如何确定 MDIO 是输出还是输入? 由哪个器件驱动它? 我们使用的是 MPSoC Xylinx Zynq UltraScale+ 。
此致、
Aaron
您好、Aaron、
是的、您应该能够在同一 MDIO-MDC 总线上连接4个 DP83822。 您需要将所有4个 DP83822绑定到不同的 PHY 地址、以便处理器可以单独访问每个 PHY 上的寄存器。 此外、您无需在4个 PHY 的 MDIO 引脚上连接4个上拉电阻器、您可以在组合的 MDIO 总线上使用单个电阻器、并将其放置在处理器附近。
此致
Aniruddha