This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:MDIO 和多芯片支持

Guru**** 2929630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/875752/dp83822h-mdio-and-multi-chip-support

器件型号:DP83822H

团队、  

我的客户有以下问题:  

我 正在使用 DP83822,想知道是否可以将其中的4个连接到 MDIO 总线上...... 有什么需要注意的?  此外、如何确定 MDIO 是输出还是输入?  由哪个器件驱动它?  我们使用的是 MPSoC Xylinx Zynq UltraScale+ 。

 此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    是的、您应该能够在同一 MDIO-MDC 总线上连接4个 DP83822。 您需要将所有4个 DP83822绑定到不同的 PHY 地址、以便处理器可以单独访问每个 PHY 上的寄存器。 此外、您无需在4个 PHY 的 MDIO 引脚上连接4个上拉电阻器、您可以在组合的 MDIO 总线上使用单个电阻器、并将其放置在处理器附近。

    此致

    Aniruddha