请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB949-Q1 主题中讨论的其他器件:ALP
大家好 、
我的客户现在希望使用949的 Dout1连接到926而不是 Dout0、因为 PCB 布局有一些错误...
根据我的理解、 可以自动检测哪个通道匹配到926。
但是、作为客户的反馈、即使他们打开了直通、949和926之间也没有链接。
当949连接到 ALP 时、它们无法检测到926。
那么、如果949的 Dout1连接到926而不是 Dout0连接到926、我们是否需要配置其他内容?