This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:如果949#39;s Dout1连接926而不是 Dout0连接926、我们是否需要配置其他内容?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890884/ds90ub949-q1-do-we-need-to-configure-other-things-if-949-s-dout1-connnected-with-926-instead-of-dout0-connected-with-926

器件型号:DS90UB949-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好 、

我的客户现在希望使用949的 Dout1连接到926而不是 Dout0、因为 PCB 布局有一些错误...

根据我的理解、 可以自动检测哪个通道匹配到926。  

但是、作为客户的反馈、即使他们打开了直通、949和926之间也没有链接。

当949连接到 ALP 时、它们无法检测到926。

那么、如果949的 Dout1连接到926而不是 Dout0连接到926、我们是否需要配置其他内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    您需要选择:0x1E[1],选择 Port1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hamzeh、

    感谢   您的回复。

    客户设置949 0x1E = 0x05、其中包含选择端口1。

    并在949和926中打开直通。

    但当它读取926寄存器时、所有这些都是零。

    926 和949已成功连接、为什么926无法真正成功?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    我将在明天对此进行测试并向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

     我已经在办公桌上检查过这个问题、我可以看到与您描述的行为相同的行为。

     我将在内部与团队讨论这一问题、并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    我已经在办公桌上进行了检查;您需要设置寄存器0x1E=0x06、那么它应该起作用。