主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 DS125DF111、
你(们)好
我的板上有 DS110DF111。 我已与该器件建立 i2c 连接并连接到 USB2ANY 适配器。 我可以从 Sigcon 工具中查看寄存器。
当我尝试使用 sigcon 工具检查眼图时、即使打开值正在更新、眼图模式始终为空白(例如 HEO–0.78125 UI 和 VEO–325mv)。 我们是否需要写入任何序列的寄存器来显示眼图。 根据数据表,我尝试了以下顺序,但没有帮助。
0x3E <- 00
0x2C <- 32
0x11 <-无变化
0x11 <- 00
在其中一个文档(snlu126c)中、我可以看到同一个眼图张开窗口中有显示数据速率的选项卡。 我在我的工具中看不到这一点。 此显示屏将帮助我确认观察到的数据速率为10.3125Gbps。 如果 ds100df111配置文件没有此选项,我还能如何确认数据速率?
--
Krish