This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:使用适用于 DS110DF111的 SigCon Architect 工具进行眼图采集

Guru**** 2539520 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, USB2ANY, DS125DF111, DS110DF111EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/877421/ds110df111-eye-capture-using-sigcon-architect-tool-for-ds110df111

器件型号:DS110DF111
主题中讨论的其他器件: USB2ANYDS125DF111

你(们)好

我的板上有 DS110DF111。 我已与该器件建立 i2c 连接并连接到 USB2ANY 适配器。 我可以从 Sigcon 工具中查看寄存器。

当我尝试使用 sigcon 工具检查眼图时、即使打开值正在更新、眼图模式始终为空白(例如 HEO–0.78125 UI 和 VEO–325mv)。 我们是否需要写入任何序列的寄存器来显示眼图。 根据数据表,我尝试了以下顺序,但没有帮助。

0x3E <- 00

0x2C <- 32

0x11 <-无变化

0x11 <- 00

 

在其中一个文档(snlu126c)中、我可以看到同一个眼图张开窗口中有显示数据速率的选项卡。 我在我的工具中看不到这一点。 此显示屏将帮助我确认观察到的数据速率为10.3125Gbps。 如果 ds100df111配置文件没有此选项,我还能如何确认数据速率?

--

Krish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试使用 sigcon 工具检查眼图时、即使打开值正在更新、眼图模式始终为空白(例如 HEO–0.78125 UI 和 VEO–325mv)。 我们是否需要写入任何序列的寄存器来显示眼图。 根据数据表,我尝试了以下顺序,但没有帮助。

    • 单击 GUI EOM 选项卡上的“Single Capture”(单捕获)应该就足够了;无需用户进行额外的寄存器写入
    • 问题: 请确认他们正在使用的 GUI 版本号? 还使用了什么 PC 操作系统?

    在其中一个文档(snlu126c)中、我可以看到同一个眼图张开窗口中有显示数据速率的选项卡。 我在我的工具中看不到这一点。 此显示屏将帮助我确认观察到的数据速率为10.3125Gbps。 如果 ds100df111配置文件没有此选项,我还能如何确认数据速率?

    • SigCon Architect EOM 选项卡上的灰色数据速率编号与重定时器检测到的数据速率不对应。 该字段仅供用户输入其数据速率、使 GUI 能够以 ps 为单位计算 HEO
    • CDR 速率应由用户通过 CDR 选项卡进行配置。 对于以太网、有一个标准模式选项可用。 GUI 实现的这些标准模式设置与产品数据表一致

    速率和校准设置(来自 DS110DF111数据表)

    DS110DF111的每个通道默认以10.3125Gbps 和1.25Gbps 的速率运行。 该器件可通过速率(寄存器:0x2F 位[7:6])和 SUBRATE (寄存器:0x2F 位[5:4])寄存器配置为在8.5GHz 和11.3GHz 之间的其他 VCO 频率下运行。

    DS110DF111旨在锁定符合多种不同数据传输标准的信号。 这些标准可以定义单个数据速率或多个数据速率。 DS110DF111的速率和子速率设置可用于选择输入信号应符合的数据传输标准。 DS110DF111会搜索适用于所选标准的每个数据速率、以查找有效信号、然后将其锁相。

    表。 速率/校准 VCO 和数据速率信息

    速率

    SUBRATE

    输入数据速率

    组0

    分频比

    第1组

    分频比

    组0

    VCO

    第1组

    VCO

    DS110DF111

    DS125DF111

    00

    00

    1.25G、

    10.3125G

    8.

    1

    10G

    10.3125G

    X

    X

    00

    01

    2.125G、

    4.25G、8.5G、

    10.51875G

    1、2、4

    1

    8.5G

    10.51875G

    X

    X

    00

    10.

    2.5G、5G、

    10G

    1、2、4

    1、2、4

    10G

    10G

    X

    X

    00

    11.

    2.4576G、

    4.9152G、

    9.8304G

    1、2、4

    1、2、4

    9.8304G

    9.8304G

    X

    X

    01

    00

    3.072G、

    6.144G

    2、4

    2、4

    12.288G

    12.288G

    X

    01

    01

    2.48832G、

    9.95328G

    1、4

    1、4

    9.95328G

    9.95328G

    X

    X

    01

    10.

    1.5G、3G、

    6g、12G

    1、2、4、8

    1、2、4、8

    12.0G

    12.0G

    X

    01

    11.

    8.25G

    1

    1

    8.25G

    8.25G

    10.

    00

    8.5G

    1

    1

    8.5G

    8.5G

    X

    10.

    01

    11.5G

    1

    1

    11.5G

    11.5G

    X

    10.

    10.

    6.25G、12.5G

    2.

    2.

    12.5克

    12.5克

    X

    10.

    11.

    3.125G、

    6.25G

    2、4

    2、4

    12.5克

    12.5克

    X

    11.

    00

    10.3125G

    1

    1

    10.3125G

    10.3125G

    X

    X

    11.

    01

    9.95328G

    1

    1

    9.95328G

    9.95328G

    X

    X

    11.

    10.

    7.5G

    1

    1

    7.5G

    7.5G

    11.

    11.

    1.25G、

    10.3125G

    8.

    1

    10G

    10.3125G

    X

    X

     通过通道寄存器0x2F[7:4]将相关重定时器通道配置为以太网标准模式后、通过  通道寄存器0x02检查锁定状态

    CDR 状态[7:0]

    位[7]=达到 PPM 计数

    位[6]=自动调整完成

    位[5]=失败锁定检查

    0x02

    00

    7:0

    00时

    R

    位[4]=锁定

    位[3]= CDR 锁定

    位[2]=达到单个位限制

    位[1]=比较器 LPF 高电平

    位[0]=比较器 LPF 低电平

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 SigCon architect V2.0.0.8。 Windows 版本为 Win7。

    我的配置是1.25G、10.3125G 模式、因此默认设置已经足够好了。 在 SFI 侧、我使用 SFP+电气环回。我能够看到链路向上(LED 绿色)

    在 EOM (EOM)选项卡(眼图监视器)选项卡上、我可以看到信号检测状态和 CDR 状态更新为在两个通道上锁定。

    EOM 选择 范围为200mV。 眼图张开值:HEO - 0.8125UI、VEO - 337.5mV。 (在我们重新计算时会发生变化,因此它看起来运行正常)

    但眼图捕捉是空白的。  我尝试了单次捕获和连续捕获、两种情况都看不到任何眼图。 当我验证“导出原始”选项卡时,所有值都为零,有时我会看到一行更新了一些值

    值。

    在 CDR 状态下、通道 A 和通道 B 的值均为0x9C。

    两个通道均为0x2F - 0x06。 这证实了速率和子速率值为1.25Gbps 和10.3125Gbps。

    在高级页面的 CDR 选项卡上、模式选择为标准。 因此、我相信、在选择以太网模式时、一切都要小心谨慎。

    我感觉上述设置和更新似乎是正确的。 不知道为什么看不到眼睛?

    当我尝试在演示模式下交叉验证工具是否正常工作时、能够看到眼睛 、并且原始数据也在正常更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感觉上述设置和更新似乎是正确的。 不知道为什么看不到眼睛?

    • 我同意您已正确地进行了与重定时器 CDR 配置和状态评估相关的操作。 根据 HEO 和 VEO 值、您观察到重定时器链路性能应该良好
    • 过去、我们遇到了 SigCon Architect 完整 EOM 绘图函数和某些操作系统版本的问题。 您能否确认 您使用的是什么操作系统和版本?

    此致、

    Rodrigo Natal]

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodrigo、

    很抱歉、我因为工作原因很冷。 因此无法回复。 我使用的操作系统是 Windows 7 Professional、SP1。

    软件版本为2.0.0.8、版本为05/12/2016。

    我们如何解决这个问题?

    --

    Krish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新此内容将会有所帮助。 我卡在这个阶段。 请提供帮助。

    --

    Krish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    很抱歉此问题仍然存在。 根据过去使用 SigCon Architect 的经验、我有几个想法可供您尝试。

    在某些情况下、我看到重定时器配置文件处于 EOM 绘图期间软件挂起且无法恢复的状态、即眼图监视器窗口中出现空白屏幕。 我已经看到、仅仅关闭和重新打开应用程序、EOM 就会再次起作用。

    另一个想法是尝试在另一个重定时器配置文件(如 DS125DF111)上运行 EOM。 尽管配置文件不同、绘制眼图的软件机制是相同的、因此这将帮助我们确定是否存在特定于配置文件的问题、而不是操作系统问题。

    对于这些捕获、请使用400mV EOM_SEL_VRANGE 作为起点、对于其他调试、您看到的屏幕截图将会有所帮助。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    感谢您的回答。 这没用。 我尝试了您提到的两个选项。 我仍然面临同样的问题。

    下面是眼图捕捉的屏幕截图。 希望这可以帮助您进一步指导我。 下面是连续捕获和单捕获的屏幕截图。

      [引用用户="Michael Lu (Santa Clara)"]

    您好 Srinivas、

    很抱歉此问题仍然存在。 根据过去使用 SigCon Architect 的经验、我有几个想法可供您尝试。

    在某些情况下、我看到重定时器配置文件处于 EOM 绘图期间软件挂起且无法恢复的状态、即眼图监视器窗口中出现空白屏幕。 我已经看到、仅仅关闭和重新打开应用程序、EOM 就会再次起作用。

    另一个想法是尝试在另一个重定时器配置文件(如 DS125DF111)上运行 EOM。 尽管配置文件不同、绘制眼图的软件机制是相同的、因此这将帮助我们确定是否存在特定于配置文件的问题、而不是操作系统问题。

    对于这些捕获、请使用400mV EOM_SEL_VRANGE 作为起点、对于其他调试、您看到的屏幕截图将会有所帮助。

    谢谢、

    Michael

    [/引述]

    Michael Lu (Santa Clara) 说:

    您好 Srinivas、

    很抱歉此问题仍然存在。 根据过去使用 SigCon Architect 的经验、我有几个想法可供您尝试。

    在某些情况下、我看到重定时器配置文件处于 EOM 绘图期间软件挂起且无法恢复的状态、即眼图监视器窗口中出现空白屏幕。 我已经看到、仅仅关闭和重新打开应用程序、EOM 就会再次起作用。

    另一个想法是尝试在另一个重定时器配置文件(如 DS125DF111)上运行 EOM。 尽管配置文件不同、绘制眼图的软件机制是相同的、因此这将帮助我们确定是否存在特定于配置文件的问题、而不是操作系统问题。

    对于这些捕获、请使用400mV EOM_SEL_VRANGE 作为起点、对于其他调试、您看到的屏幕截图将会有所帮助。

    谢谢、

    Michael

    [/报价]

    --

    Krish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krish、

    感谢您的观看。 您读回的 HEO/VEO 测量值看起来非常大(0.96875 UI/412.5mV)、这意味着眼睛完全张开。 由于这几乎是整个 EOM 64x64阵列的大小、因此 EOM 可能无法绘制出眼图。 我有一些想法可以确保我们消除这一根源。

    1.您能否在测量眼图的通道之前降低源 Tx VOD? 换句话说、当 VEO 接近200-300mV 时、我想了解眼图的外观。

    2.您使用的是哪种测试模式? 在10.3125Gbps 时如此大的 HEO/VEO 测量似乎表示1010模式、这是因为缺少不同的位转换、我在 EOM 捕获期间看到过问题。 您能否尝试在10.3125Gbps 下运行类似 PRBS-7或 PRBS-9模式的器件、并了解这是否会产生影响?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    很抱歉我周五下班了、无法解决这个问题。

    我尝试将源 TX VOD 减小到200mV、并尝试使用源的 PRBS 7/9模式。 我看不到眼图有任何改善。

    我正在附加快照供您参考。 我附加的默认设置的 VOD 大于300mV、振幅减小。

    我们是否应该有 WebEx 会话或其他相关内容? CDR 锁定在以太网标准模式下进行、我相信 TX 速率为10.3125Gbps。

    --

    Krish

    e2e.ti.com/.../retimer_5F00_data.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krish、

    感谢您提供屏幕截图。 我在我的一侧使用 DS110DF111EVM 进行了一些评估、我始终能够针对我的用例获得至少一个眼图。 我确实看到在多次重复眼图捕捉之后、眼图可能会作为软件错误垂直偏离中心、但与您提供的图不同、眼图仍然存在交叉。

    我很高兴有一个30分钟的 WebEx 会议来实时调试正在发生的情况。 我们可以离线组织这项工作(我相信我们可以通过您当前正在与之通信的 FAE 进行协调)。

    事先、您是否可以使用另一台笔记本电脑、最好是 Windows 10、查看问题是否特定于您的计算机? 我不记得您是否已经尝试过这种方法?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我在其他 PC 上使用 Windows 10进行了验证、我看到了与 EOM 相关的同一问题。 我想电话会议应该指出这样做的原因。 我将向 Kris (FAE)咨询。

    在同一台笔记本电脑中、我在尝试来自源的 Tx 模式时看到了一次眼图张开度图。 但是、当我尝试重复同样的操作时、它不起作用。 从那里看、什么都不起作用。 我希望确保我的设置正确。 我将提供我尝试过的详细信息

    我连接到电路板上重定时器的处理器具有调试工具(类似于 Sigcon)、可生成不同的 PRBS 模式和其他模式。

    连接 如下

    从 Proc TX 中、如果我启用任一 PRBS 7/9模式、我可以看到信号检测正在发生、CDR 锁定也会在一两秒后发生。 我所做的其他更改是标准以太网模式选择、我可以看到 CDR 重新锁定。 因此、我认为我们以10.3125Gbps 运行、并且 TX 源模式是正确的。

    如前所述、VEO 大于400mV。 因此,我确实减少了 TX 的振幅,并且能够看到 CDR 重新锁定,而 VEO 确实减少了,我昨天已经分享了这一点。 在这种设置下、我们应该在有一些点击的情况下获得正确的眼图。

    在 SFP 侧、我尝试使用电气环回 SFP+以及具有光学环回的 SFP+。 我可以看到 CHA 和 CHB 信号检测以及 CDR 锁定都在发生。

    我对 EOM 的问题。

    根据方框图,EOM 在 CHA/CHB、信号 POST CTLE 和 DFE 设置的输入端捕获(请确认)。 要将它是否是位模式问题与处理器或 EOM 问题相隔离,我是否可以尝试其他实验?

    在重定时器中有 PRBS 发生器,我们可以尝试吗? 我尝试了运气、但没有帮助。 不确定我是否做得正确。 在 GUI 中有一个选项作为输出信号状态的回送输入 A/B - MUTE、rawdata、重定时数据、PRBS。  

    在数据表中、有几个选项包括有效锁定输入和无输入。 我想尝试不使用输入数据模式、而只使用重定时器的 PRBS 模式并降低振幅。 这将有助于我们了解 EOM 状态。

    我们是否需要数据表中提到的任何外部序列、或者只是尝试此工具中的正确回路和输出信号、应该会在任一输入通道上看到该模式?

    例如,如果我要环回一组设置并选择输出信号作为 PRBS 发生器,根据方框图,我知道它将是带有 PRBS 模式的 CHAN A,并循环回到通道 B OUT。 是否考虑 DFE /CTL 设置? 此处还有一个问题,EOM 从何处测量此测试用例? 如果需要观察 EOM 上的眼图、我们如何降低振幅

    --

    Krish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krish、

    让我们与 Kris 一起寻找一个适合使用 WebEx 的时间、以便我们可以进行实时调试。 由于您在其他 Windows PC 上看到此问题、因此您的设置可能与我们在实验中使用 EVM 时发生的情况不同。

    我无法看到您在早期主题中发布的连接。 链接似乎已断开。

    我将尽力回答您提出的所有问题:

    1、精确的 PRBS 模式不影响 EOM 工具绘制的能力。 关键是、有多种变换可形成眼图。 我认为、由于您可以在修改处理器 Tx 设置和 CDR 锁定状态变化时看到 HEO/VEO 变化、因此您确实锁定到了传入信号。  

    2.关于 EOM、它位于 CTLE/DFE 之后、CDR 输入之前。 通过这种方式、EOM 可提供 CDR 用于对数据进行切片并区分逻辑"1"或"0"的传入眼图视图。 我不认为改变这里的位模式会隔离 EOM 还是处理器 Tx 是问题所在、因为它们是互连的。

    PRBS 发生器是一个调试工具。 为了生成输出、您必须在输入端提供一个图形以使 DS110DF111锁定、例如其他一些10.3125Gbps 图形(不一定需要是 PRBS 输入)、以便 CDR 能够以10.3125Gbps 的速率输出 PRBS。 如果没有输入、DS110DF111将无法生成输出、因为内部时钟没有可恢复的信号。 因此、如果没有输入数据模式、您将无法使用重定时器运行测试。

    4.我不确定如何使用内部回送来改进 EOM 调试。 我建议我们重点调试从处理器 Tx 接收的通道。

    在我们设置 WebEx 以执行实时调试会话时、我有一些请求:

    1.是否有办法将 DS110DF111输出连接到示波器? 这样、我们可以验证、作为完整性检查、来自重定时器的锁定和重定时信号确实是10.3125Gbps PRBS 模式。

    2.我假设您没有使用 DS110DF111EVM。  由于 EOM 测量是一个相当重要的突发读取、因此我想确保没有任何其他器件会干扰通信。 是否有任何其他器件连接到同一 SDA/SCL/GND 总线?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krish、

    还有一个请求是要添加 到我之前的问题中--您能否对 DS110DF111设置进行寄存器转储以便我可以将其加载到我身边的 DS110DF111EVM 设置中? 您可以通过单击"保存到文件"、然后将.cfg 附加到下一个帖子来执行此操作。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Micheal、

    我不在办公室进行合规性测试。 我们将就此向您回复。 还将与 Kris 协调安排 WebEx 会议。

    --

    Krish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krish、

    听起来不错。 我们将在您回来后与您保持联系!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    以下是我的忏悔

    1. 是否有办法将 DS110DF111 输出连接到示波器? 这样、我们可以验证、作为完整性检查、来自重定时器的锁定和重定时信号确实是10.3125Gbps PRBS 模式。

    Krish:我们有13G 范围。 我可以尝试捕获时域信号。 捕捉眼睛是不可能的。今天我将尝试一下、并分享一些范围

    2.我假设您没有使用 DS110DF111EVM。  由于 EOM 测量是一个相当重要的突发读取、因此我想确保没有任何其他器件会干扰通信。 是否有任何其他器件连接到同一 SDA/SCL/GND 总线?

    Krish: 我不使用评估板,使用我的板。 I2C 总线连接了多个从器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krish、

    1.谢谢。 我想了解链路在10.3125Gbps 下是否真正正常运行。 如果只是眼图监控在 SigCon Architect 中无法正常工作、那么我们也许可以找到另一种回读眼图的方法。

    2.连接到同一 I2C 总线的任何其他从器件是否可能影响 SigCon Architect 中的眼图监视器读回? 您看到的内容与我们在侧面看到的内容之间的主要区别之一是、我们测试的 EVM 将 DF111作为唯一连接到电路板上的 I2C 的器件。 如果另一个从设备导致总线上的间歇性中断、我们可能只能在眼图监视器回读(大型 I2C 突发读取)期间观察到它、而不能在 SigCon Architect 中的任何其他操作期间观察到它。

    为了进行调试、是否有办法隔离 DS110DF111、使其成为唯一连接到 USB2ANY 的器件、然后再尝试读回眼图?

    Michael