This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:VCCA>VCCB 由于我的错误:如何以最少的干预解决?

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899168/tca9406-vcca-vccb-due-to-an-error-of-mine-how-can-i-solve-with-minimal-intervention

器件型号:TCA9406

我错误地设计了这个芯片 、只是在刚刚收到的非常昂贵和复杂的原型板上、所以 VccA 的电压为3.3V、VccB 的电压为1.8V。   

现在、我需要尽可能少地采取明显 的干预措施来修复这些板。

我看到的更简单的方法是将芯片旋转180°、而不是仅重新排列 GND 和 OE 连接。  

但这样做会相对于 TCA9406的引脚名称交换 SDA 和 SCL 线路。

据我所知、这不应该成为问题、两条线路在 I2C 标准中的电气行为相同。

Q1:那么、TI 为什么明确命名这些引脚呢? 它的逻辑禁止或对这个功能引脚交换进行电路板内是否有其他东西? 数据表中没有提到我可以看到的任何内容。

Q2:(、为了神奇!)是否有任何已知的替代器件采用 R-PDSO-G8封装、具有相同的引脚但能够执行从 A 侧3.3V 到 B 侧1.8V 的 I2C 400kHz 电平转换?  

谢谢

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    很遗憾听到混搭的消息。 翻转器件的初始解决方案看起来是一个很好的解决方案。

    Q1:那么、TI 为什么明确命名这些引脚呢? 它的逻辑禁止或对这个功能引脚交换进行电路板内是否有其他东西? 数据表中没有提到我可以看到的任何内容。
    SDA 和 SCL 通道在电气上是相同的。 任一引脚组合均可用于 SDA 或 SCL I2C 信号。 我相信这些引脚被标记为清楚地描述它们用作 I2C 引脚、因为其他命名惯例可能会引起更多的混淆。  

    Q2:(、为了神奇!)是否有任何已知的替代器件采用 R-PDSO-G8封装、具有相同的引脚但能够执行从 A 侧3.3V 到 B 侧1.8V 的 I2C 400kHz 电平转换?
    遗憾的是、我们没有具有该交换引脚的替代器件。 如果可以交换 GND 和 OE 连接、我相信180度旋转将是最佳解决方案。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 请分享您最终使用的解决方案。
    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric!   我会尝试翻转芯片、我很确定它能完美工作。

    几天内、电路板将用于硬件调试:一旦电源部分正常工作、我就会确认 I2C 和此模块的一切正常。 。 如果我遇到任何问题、 显然会在这里报告所有内容。

    不知道我是否会更好地关闭此帖子(此时似乎是案例)或等到故事结束。  ...?

    再见、

    F.

    PS:如果只有 EN 引脚为负逻辑!!  (最终具有到 VccA 的内部上拉电阻): 该芯片将是完全可逆的! 我想可能还会出现其他情况(除了我的错误),这可能会显示出有用的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    听起来不错。 此主题将在30天后自动锁定、但在这一点之前、您可以继续添加到它。 如果它确实锁定、您可以在新的主题中链接到此主题、或使用"提出相关问题"按钮。  

    我很期待收到有关该解决方案的消息。 我同意如果芯片更可逆、那会更好。 遗憾的是、引脚排列通常受引脚对引脚兼容性的行业标准限制、因此更改起来很困难。 如果我们在较新的简单器件中看到越来越多的可逆引脚排列、我也不会感到意外。  

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我终于尝试 了 TCA9406通信器反向的电路板、从而交换了 SDA/SCL 线路。

    在大约十个不同外设和两个不同的独立主控器之间的几个小时通信中、它运行良好、创建具有持续硬件冲突的异步电报、而不会挂断任何连接的器件。

    感谢您的支持!

    再见

    弗朗西斯科