我错误地设计了这个芯片 、只是在刚刚收到的非常昂贵和复杂的原型板上、所以 VccA 的电压为3.3V、VccB 的电压为1.8V。
现在、我需要尽可能少地采取明显 的干预措施来修复这些板。
我看到的更简单的方法是将芯片旋转180°、而不是仅重新排列 GND 和 OE 连接。
但这样做会相对于 TCA9406的引脚名称交换 SDA 和 SCL 线路。
据我所知、这不应该成为问题、两条线路在 I2C 标准中的电气行为相同。
Q1:那么、TI 为什么明确命名这些引脚呢? 它的逻辑禁止或对这个功能引脚交换进行电路板内是否有其他东西? 数据表中没有提到我可以看到的任何内容。
Q2:(、为了神奇!)是否有任何已知的替代器件采用 R-PDSO-G8封装、具有相同的引脚但能够执行从 A 侧3.3V 到 B 侧1.8V 的 I2C 400kHz 电平转换?
谢谢
弗朗西斯科