This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D &放大器;TPS65988用作电源控制开关

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987D, TPS66020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881622/tps65987d-tps65987d-tps65988-use-as-a-power-control-switch

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他部件:TPS65988TPS66020

尚未通读并理解所有 TPS65987D 和 TPS65988文档的带宽、是否可以将 IC 用作简单的开关、能够在高达20V 的电压下处理5A 双向电流?  这适用于没有 CC 信号、没有 Type-C PD 功率协商的非 USB 应用。  在推荐时、是否有"低电平"控制位会简单地启用和禁用电源路径以打开和关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    不、不可能。  

    如果我回答了您的问题、 请选择 此已解决问题 以关闭此主题。

    Tnx

    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prajit、

    如果可能、请建议在我的应用中使用一些其他 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我已请求管理员将此主题分配给正确的团队。

    谢谢

    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在我们的产品系列中、我们有 TPS66020、但不是双向的、高压电源路径仅适用于灌电流应用。

    我建议查看电源开关产品系列、看看它们是否适合您。 如果您找到符合您需求的器件、您可以在标记电源开关器件的论坛上发布另一个问题、相关专家将为您提供帮助。

    http://www.ti.com/power-management/power-switches/overview.html