请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987D 主题中讨论的其他部件:TPS65988、 TPS66020
尚未通读并理解所有 TPS65987D 和 TPS65988文档的带宽、是否可以将 IC 用作简单的开关、能够在高达20V 的电压下处理5A 双向电流? 这适用于没有 CC 信号、没有 Type-C PD 功率协商的非 USB 应用。 在推荐时、是否有"低电平"控制位会简单地启用和禁用电源路径以打开和关闭?