请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822I 主题中讨论的其他器件:TLK110、 AM3352
大家好、
Ping 时出现问题。 我将 DP83822I (而不是 TLK110)与处于 MII 模式的 AM3352搭配使用。 我使用的是 Linux,内核版本是3.2.0。
u-boot-2011.09-psp04.06.00.03.tar.bz2
我没有更新驱动程序。 Linux 系统可以检测 phy 芯片,当我发送 ping 命令时,没有收到数据包。