This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:Linux/DP83822I:ping DP83822i 时出现问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110, DP83822I, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871925/dp83822i-linux-dp83822i-problem-in-pinging-with-dp83822i

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:TLK110AM3352

大家好、

Ping 时出现问题。 我将 DP83822I (而不是 TLK110)与处于 MII 模式的 AM3352搭配使用。 我使用的是 Linux,内核版本是3.2.0。

linux-3.2.0-psp04.06.00.08.sdk.tar.bz2.
u-boot-2011.09-psp04.06.00.03.tar.bz2

我没有更新驱动程序。  Linux 系统可以检测 phy 芯片,当我发送 ping 命令时,没有收到数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享原理图和寄存器转储?  

    请提供寄存器0-1f 以及467和468  

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

     原理图如下所示、我甚至无法使用 ethtool&phy 读取寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有原因无法读取寄存器? 如果检测到 PHY、了解 PHY 处于何种状态将是有益的。

    谢谢、

    Cecilia