您好!
我正在使用 TCAN4550并尝试按顺序发送 CAN 帧、但 我观察到在通信期间观察到具有零标头和零有效载荷的消息帧、并且预期的帧丢失。 附加日志以供参考。
如果您需要任何其他 information.e2e.ti.com/.../Can_5F00_Frame_5F00_Error.txt、请告诉我
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 TCAN4550并尝试按顺序发送 CAN 帧、但 我观察到在通信期间观察到具有零标头和零有效载荷的消息帧、并且预期的帧丢失。 附加日志以供参考。
如果您需要任何其他 information.e2e.ti.com/.../Can_5F00_Frame_5F00_Error.txt、请告诉我
库马尔
您能更详细地解释一下您的硬件和软件设置吗? 最好了解您的 PCB 和您使用的代码是什么样子。
如果您不愿意在 E2E 上分享原理图、可以单击我的用户名以查找我的电子邮件、其中可以发送更敏感的文档。
此致、
尊敬的 Eric:
感谢您的回答。 下面提到的是我的回答。
库马尔
感谢您的澄清、我现在了解日志。 有趣的是、它看起来是随机的、有时在短时间内会丢失2-3帧、而其他时间之间会很长一段时间。
您能解释日志中的"时间"列吗? 它是自最后一个帧以来经过的时间吗? 我注意到所有错过的帧的时间都是0.011774到0.011783、这比接收到的 CAN 帧短得多。 这是因为空帧的处理时间比完整的 CAN 帧快吗?
是否可以使用示波器监控 CAN 总线? 我知道由于它看起来是随机的、因此很难捕获、但我想知道我们是否可以理解总线上的空白帧是什么样子、它只是一条空闲总线、还是 CAN 信号失真、因此分析仪无法正确解释它们?
CAN 总线上有哪些组件? 共模扼流圈? 您具有什么端接电阻?
此致、